SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A
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
警告表示は製品の取扱いにおける危険について警告するものです。以下の注意喚起語が使用されています:本書の記号
本書では、以下の記号が使用されています:![]() |
使用前に取扱説明書をお読みください |
![]() |
本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報 |
![]() |
リサイクル可能な部品の取扱い |
![]() |
工具およびバッテリーを一般ゴミとして廃棄してはなりません |
図中の記号
図中では以下の記号が使用されています:![]() |
この数字は本取扱説明書冒頭にある該当図を示しています |
![]() |
付番は図中の作業手順の順序に対応していて、本文の作業手順とは一致しない場合があります |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
回転のみ |
![]() |
打撃+回転 |
![]() |
毎分回転数 |
![]() |
無負荷回転数 |
![]() |
直流 |
![]() |
Li-Ionen バッテリー |
![]() |
使用されている Hilti Li-Ion バッテリーのモデルシリーズ。正しい使用 の章の記載に注意してください。 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある無線データ転送をサポートしています。 |
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
製品データ機種名: SID 14-A, SID 22-A
SIW 14-A, SIW 22-A製品世代: 01 製造番号:
適合宣言
当社は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な基準と標準規格に適合していることを宣言します。適合宣言書の複写は本書の末尾にあります。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
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
- 正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。 バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
- 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは使用しないでください。 損傷したあるいは変更が加えられたバッテリーは、予測不可能な挙動により爆発あるいは負傷事故を発生させる危険があります。
- バッテリーは火気あるいは高温に曝さないでください。 火気あるいは 130 °C(265 °F)を超える高温は、爆発の原因となることがあります。
- 充電に関するすべての指示事項に従い、バッテリーあるいはバッテリー工具は、決して取扱説明書に記載された温度範囲外で充電しないでください。 正しくない充電あるいは許容温度範囲外での充電により、バッテリーが破壊され火災が発生する危険があります。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
- 損傷したバッテリーは決して手入れや保守を行わないでください。 バッテリーの保守作業はすべて、メーカーあるいは権限のあるお客様サービスセンターが行うものとします。
スクリュードライバーに関する安全上の注意
- 隠れている電線にネジが接触する可能性のある作業を行う場合は、電動工具を絶縁されたグリップ面で保持するようにしてください。 ネジが通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
スクリュードライバーに関するその他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本製品は、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本体は決して加工や改造を加えないでください。
- 本体には一緒に納品された補助グリップを使用してください。これ以外のグリップを使用すると、コントロールを失ってけがをする恐れがあります。
- 本体は、常に両手でグリップを掴んでしっかりと保持してください。グリップは乾燥した清潔な状態を保ってください。
- 回転部品に触れないでください - 負傷の危険!
- 本体の使用中は、適切な保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋および防じんマスクを着用してください。
- 保護手袋は先端工具の交換時にも着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
- アイシールドを着用してください。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。
- 作業開始前に、作業場で発生する粉じんの危険有害度を調査してください。公的に承認された保護等級および地域の粉じんに関する規定を満たした工業用集じん機を使用してください。含鉛塗料、特定の種類の木材、コンクリート/石材、石英を含む岩石、鉱物および金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。
- 作業場の良好な換気に注意し、必要に応じてそれぞれの粉じんに適した防じんマスクを着用してください。作業者や近くにいる人が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起こす可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤(クロム塩酸、木材保護剤)が使用されている場合、発ガン性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が取り扱うようにしてください。
- 休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
- 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。誤って電線を損傷すると、本体外側の金属部分により感電事故が発生する可能性があります。
- 先端工具がブロックしたら直ちに電動工具をオフにします。本体は側方へとずらすことができます。
- 電動工具は停止するまで置かないでください。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li‑Ion バッテリーの搬送、保管、作動については特別規定を守ってください。
- バッテリーは高温、直射日光および火気を避けて保管してください。
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80 °C 以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- 衝撃を受けたことのあるバッテリー、1 m を超える高さから落下したことのあるバッテリー、あるいはその他の損傷を被っているバッテリーを使用あるいは充電しないでください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。製品を監視可能な火気のない場所に可燃性の資材から十分に距離をとって置き、冷ましてください。この場合には、必ず最寄りの Hilti サービスセンター にご連絡ください。
製品の説明
製品概要

- 六角タイプ(SID)
- ライト
- 正回転/逆回転切り替えスイッチ(スイッチオンロック付き)
- 無段変速スイッチ(回転数電子制御式)
- 四角タイプ(SIW)
- トルク切り替えスイッチ
- ベルトフック(オプション)
- バッテリー充電状態インジケーター
- リリースボタン(バッテリー B22/…)
- リリースボタン(バッテリー B14/…)
正しい使用
本書で説明している製品は、手持ち式の充電式インパクトドライバー/レンチです。ネジ、ナットおよびネジ付きボルトを木材、金属、石材およびコンクリートに締め付けたり緩めたりするのに適しています。
このインパクトドライバー/レンチは、厳密な規定トルクが設定されていない用途にのみ使用できます。厳密な規定トルクが設定されている用途に使用した場合、過回転、ネジまたは作業材料が損傷する危険が生じます。本製品には、必ず Hilti の B14(SID/SIW 14‑A)または B22(SID/SIW 22‑A)シリーズの Li‑Ion バッテリーを使用してください。
これらのバッテリーには、必ず Hilti の C4/36 シリーズの充電器を使用してください。
充電状態インジケーター
リリースボタンを軽く押すと(最大で抵抗を感じるまで)、Li‑Ion バッテリーの充電状態が表示されます。状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 LED 点滅。 |
充電状態:< 10 % |
本体標準セット構成品
インパクトドライバー/レンチ、取扱説明書。インパクトドライバー/レンチ
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
||
---|---|---|---|
定格電圧 |
14.4 V |
14.4 V |
|
EPTA Procedure-01 準拠重量 |
1.3 kg |
1.3 kg |
|
無負荷回転数 |
位置 I |
0/min … 1,000/min |
0/min … 1,000/min |
位置 II |
0/min … 1,500/min |
0/min … 1,500/min |
|
位置 III |
0/min … 2,500/min |
0/min … 2,300/min |
|
全負荷打撃数 |
≤ 3,100/min |
≤ 3,400/min |
|
トルク設定 |
3 段階 |
3 段階 |
|
普通ボルトサイズ |
M8...M16 |
M8...M16 |
|
高力ボルトサイズ |
M6...M12 |
M6...M12 |
|
チャック |
ロックスリーブ付き 1/4″ 六角タイプ |
半球付き 1/2″ 四角タイプ、またはロックリング付き 3/8″ 四角タイプ |
|
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
||
---|---|---|---|
定格電圧 |
21.6 V |
21.6 V |
|
EPTA Procedure-01 準拠重量 |
2.0 kg |
2.0 kg |
|
無負荷回転数 |
位置 I |
0/min … 1,000/min |
0/min … 1,000/min |
位置 II |
0/min … 1,500/min |
0/min … 1,500/min |
|
位置 III |
0/min … 2,500/min |
0/min … 2,300/min |
|
全負荷打撃数 |
≤ 3,450/min |
≤ 3,500/min |
|
トルク設定 |
3 段階 |
3 段階 |
|
普通ボルトサイズ |
M8...M16 |
M8...M16 |
|
高力ボルトサイズ |
M6...M12 |
M6...M12 |
|
チャック |
ロックスリーブ付き 1/4″ 六角タイプ |
半球付き 1/2″ 四角タイプ、またはロックリング付き 3/8″ 四角タイプ |
|
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
−17 ℃ … 60 ℃ |
|
保管温度 |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
騒音および振動値について(EN 62841 準拠)
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
|
---|---|---|---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
94 dB(A) |
94 dB(A) |
97 dB(A) |
97 dB(A) |
サウンドパワーレベルの不確実性 (KWA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
排出サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
83 dB(A) |
83 dB(A) |
86 dB(A) |
86 dB(A) |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
3 dB(A) |
SID 14‑A |
SIW 14‑A |
SID 22‑A |
SIW 22‑A |
|
---|---|---|---|---|
最大許容サイズのねじおよびナットの締付け時に発生する振動値 (ah) |
7.5 m/s² |
7.5 m/s² |
11 m/s² |
11 m/s² |
最大許容サイズのねじおよびナットの締付けの不確実性 |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
1.5 m/s² |
トルク設定
トルク切替えスイッチの位置によりトルクを選択します。モデル SID … SID 14‑A
SID 22‑A
モデル |
|||
---|---|---|---|
SID 14‑A |
SID 22‑A |
||
トルク |
位置 I |
50 Nm |
60 Nm |
位置 II |
100 Nm |
110 Nm |
|
位置 III |
150 Nm |
165 Nm |
SIW 22‑A
SIW 14‑A |
|||
---|---|---|---|
半球付き 1/2″ 四角タイプ |
ロックリング付き 3/8″ 四角タイプ |
||
トルク |
位置 I |
80 Nm |
65 Nm |
位置 II |
120 Nm |
115 Nm |
|
位置 III |
185 Nm |
160 Nm |
SIW 22‑A |
|||
---|---|---|---|
半球付き 1/2″ 四角タイプ |
ロックリング付き 3/8″ 四角タイプ |
||
トルク |
位置 I |
90 Nm |
75 Nm |
位置 II |
135 Nm |
120 Nm |
|
位置 III |
200 Nm |
175 Nm |
バッテリー 14.4 V
バッテリー作動電圧 |
14.4 V |
周囲温度 |
−10 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
バッテリー 21.6 V
バッテリー作動電圧 |
21.6 V |
周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。バッテリーを充電する
- 充電の前に充電器の取扱説明書をお読みください。
- バッテリーと充電器の電気接点は汚れがなく、乾燥していることを確認してください。
- バッテリーは許可された充電器で充電してください。
バッテリーを装着する
- はじめてお使いになる前にはバッテリーをフル充電してください。
- ロックの音が聞こえるまでバッテリーを本体ホルダーに装着します。
- バッテリーがしっかりと装着されていることを確認してください。
バッテリーを取り外す
- バッテリーのリリースボタンを押します。
- 本体からバッテリーを抜き取ります。
先端工具を取り付ける
SID 14‑ASID 22‑A

- 先端工具のコネクションエンドが汚れていないか点検します。
- 必要に応じてコネクションエンドを清掃します。
- 必要に応じてコネクションエンドを清掃します。
- 正回転/逆回転切り替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- 先端工具をチャックのストップ位置まで差し込み、ロックさせます。
- ご使用前に、先端工具がしっかり正しく固定されているか点検してください。
先端工具を取り付ける
SIW 14‑ASIW 22‑A

- 先端工具のコネクションエンドが汚れていないか点検します。
- 必要に応じてコネクションエンドを清掃します。
- 必要に応じてコネクションエンドを清掃します。
- 正回転/逆回転切り替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- 先端工具の横の穴をチャックの半球に合わせます。
- ロックするまで先端工具をチェックに押し付けます。
- ご使用前に、先端工具がしっかり正しく固定されているか点検してください。
先端工具を取り付ける
SIW 22‑A
- 正回転/逆回転切り替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- O リングをソケットの溝から取り外します。
- ロックピンを引き抜きます。
- ソケットを本体のドライブスピンドルに取り付けます。
- ロックピンをソケットに差し込みます。
- O リングをソケットに差し込みます。
- ご使用前に、先端工具がしっかり正しく固定されているか点検してください。
ご使用方法
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。トルクを設定する

正逆回転を設定する

- 正回転/逆回転切替えスイッチを希望の回転方向に設定します。
スイッチオン
- コントロールスイッチを押します。
- 押し込みの深さにより回転数を制御できます。
- 押し込みの深さにより回転数を制御できます。
ねじ締め
- 正回転/逆回転切り替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- トルク選択スイッチで希望のトルクを設定します。
スイッチオフ
- コントロールスイッチから指を放します。
先端工具を取り外す
SID 14‑ASID 22‑A

- 正回転/逆回転切替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- チャックのリングを前方へ引いて保持します。
- 先端工具をチャックから引き抜いてください。
- チャックのリングから手を放します。
先端工具を取り外す
SIW 14‑ASIW 22‑A

- 正回転/逆回転切替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- 先端工具をチャックから引き抜いてください。
先端工具を取り外す
SIW 22‑A
- 正回転/逆回転切り替えスイッチを中立位置にするか、またはバッテリーを本体から取り外します。
- O リングをソケットの溝から取り外します。
- ロックピンを外します。
- ソケットを本体のドライブスピンドルから取り外します。
- ロックピンを取り付けます。
- 固定のために O リングをソケットの溝に取り付けます。
手入れと保守
本体の手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- 通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- バッテリーは清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 湿気が入り込まないようにしてください。
- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
バッテリー装置の搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外します。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。
- 本体とバッテリーを長距離にわたって搬送した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
- 本体とバッテリーは、できるだけ涼しくて乾燥した場所に保管してください。
- バッテリーを太陽の直射下、ラジエーターの上、窓際等で保管しないでください。
- 本体とバッテリーは、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 本体とバッテリーを長期間にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障時のヒント
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
本体が作動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
||
コントロールスイッチが押せない、あるいは動かない。 |
正回転/逆回転切り替えスイッチが中立位置。 |
|
回転数が突然落ちる。 |
バッテリーが放電している。 |
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
バッテリーが「カチッカチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
本体あるいはバッテリーが熱くなる。 |
電気的故障。 |
|
本体に負荷がかかり過ぎている(適用基準を超えている)。 |
|
廃棄

バッテリーを廃棄するバッテリーを誤った方法で廃棄すると、漏出するガスあるいはバッテリー液により健康を損なう危険があります。
- 損傷したバッテリーを送付しないでください!
- 短絡を防止するために接続部を非導電性のもので覆ってください。
- バッテリーは子供が手を触れることのないように廃棄してください。
- バッテリーの廃棄は、最寄りの Hilti Store あるいは適切な廃棄物処理業者に依頼してください。
RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)
下記のリンクより、有害物質を記載した表を確認できます:qr.hilti.com/r4923、qr.hilti.com/r4922、qr.hilti.com/r4927 および qr.hilti.com/r4926。本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。
メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。