SL 2-A12
SL 2-A22
原始操作說明
關於操作說明的資訊
關於本操作說明
- 注意!在使用本產品之前,請確保您已閱讀並瞭解產品隨附的操作說明書,包括說明、安全性和警示注意事項、圖解和規格。尤其是熟悉所有說明、安全性和警示注意事項、圖解、規格、組件和功能。若未遵守,可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害的風險。妥善保存操作說明書,包括所有說明、安全性和警示注意事項,以備日後使用。
- 隨附的操作說明書符合印刷時的最新技術水準。您隨時可在Hilti產品頁面上尋找最新版本。為此,請點選操作說明書中標示符號的連結或QR碼。
- 將產品交予他人時,必須連同本操作說明書一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號說明
警告
警告使用本產品的人員可能發生之危險。採用了以下標示文字:文件中的符號
本文件中採用以下符號:使用前請閱讀操作說明。 |
|
使用說明與其他資訊 |
|
處理可回收的材料 |
|
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:號碼對應操作說明的開始處的圖解 |
|
編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同 |
|
項目參考編號用於總覽圖解 ,並請參閱產品總覽章節 中使用的編號 |
|
本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品專屬符號
符號
產品上採用下列符號:請勿直視光源。 |
|
本產品支援相容於iOS及Android平台的無線資料傳輸。 |
|
使用Hilti 鋰電池類型系列。請遵守預期用途 一節所提供之資訊。 |
|
鋰電池 |
|
請勿將電池使用作為敲擊工具。 |
|
避免電池掉落。不得使用遭受衝擊或其他原因遭成損壞的電池。 |
產品資訊
產品是針對專業使用者設計,故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
產品資訊充電式照明燈 SL2-A12 | SL2-A22 產品代別 01 序號
符合聲明
基於我們唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有認證部門頒發聲明之副本。技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany
安全性
重要的安全操作說明
注意!請閱讀所有指示。未遵守下列所有說明可能會導致電擊、火災事故及 / 或嚴重的傷亡。請將本說明放在易取得但安全的位置。小心處理與使用
- 請在本產品能正常運轉時使用。
- 勿嘗試以任何方式改裝產品。
- 本裝置可由8歲以上兒童及有身體、知覺或心理疾病或具備一部分相關經驗及常識的操作者使用,但限於有人監督的情況或已瞭解安全使用裝置的指示與可能造成之危險。
- 不得在有發生火災或爆炸危險的地方使用產品。
- 請勿在室外使用本裝置。
- 請勿使用非專為本機具設計和非機具製造商建議的配件。某配件即使可搭配在機具上,並不代表機具能夠安全操作。
- 當照明光源的生命週期已達終點時,請更換整個充電式照明燈。充電式照明燈的照明光源無法更換。
- 請勿直視光束,不可將光束對準他人。
- 請勿將裝置暴露在雨中或濕氣下。流入電子裝置的水會增加發生電擊事故的危險。
小心處理和使用電池
- 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
- 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射或接觸火焰。
- 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
- 請勿使用或充電受到機構性衝擊、從高處摔落或有損壞跡象之電池。在此情況下,務必聯絡Hilti 維修中心 。
- 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。聯絡Hilti 維修中心 。
說明
產品總覽
- 可調位置鉸鏈
- LED邊框
- LED
- 伸縮掛鉤
- 自動開關
- 3種模式開關
- 握把
- 電池
- 電池拆卸鈕
用途
此處所述產品為充電式照明燈。本產品專為工作環境照明之用。僅可在乾燥環境下使用產品。
SL 2-A12本產品限使用B 12系列Hilti 鋰電池。
僅可使用的C 4/36搭配CA-B12充電變壓器,或C 4/12-50系列之Hilti 電池充電器進行電池的充電。
本產品限使用B 22系列Hilti 鋰電池。
以上電池限使用C4/36系列Hilti 電池充電器進行充電。
充電狀態指示燈
輕壓(直到感覺到阻力)其中一個電池拆卸鈕以確認電池的充電狀態。狀態 |
意義 |
---|---|
4個LED亮起。 |
充電狀態:75 %至100 % |
3個LED亮起。 |
充電狀態:50 %至75 % |
2個LED亮起。 |
充電狀態:25 %至50 % |
1個LED亮起。 |
充電狀態:10 %至25 % |
1個LED閃爍。 |
充電狀態:< 10 % |
3種模式開關
要設定亮度,請使用3種模式開關。狀態 |
意義 |
---|---|
按一次 |
照明燈最大亮度。 |
按兩次 |
照明燈一般亮度。 |
按三次 |
照明燈關閉。 |
配備及數量
充電式照明燈、操作說明。關於本產品,您可於當地Hilti 或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品:www.hilti.com
技術資料
技術資料
SL 2-A12 |
SL 2-A22 |
|
---|---|---|
電壓 |
10.8 V |
21.6 V |
亮度 |
500 lm |
500 lm |
重量 |
0.65 kg (1.43 lb) |
1.3 kg (2.9 lb) |
電池
電池操作電壓 |
10.8 V |
操作時的環境溫度 |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
貯放溫度 |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
電池充電啟動溫度 |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
電池
電池操作電壓 |
21.6 V |
操作時的環境溫度 |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
貯放溫度 |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
電池充電啟動溫度 |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
操作
工作場所的準備工作
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。置入電池
- 置入電池並確認是否已確實固定在裝置中。
卸下電池
- 按下兩個拆卸鈕。
- 將電池朝產品後方拉出。
旋轉燈頭
- 拉出伸縮掛鉤。
- 向上轉動燈頭。
旋轉燈頭
- 將燈頭旋轉到所需的位置。
開啟
- 將燈頭旋轉到所需的位置。
- 按下3種模式開關選擇模式。
維護和保養
維護及保養
產品保養- 小心地清除頑強的髒污。
- 若有,請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 請使用乾淨的乾布清潔產品的接點。
- 通風口堵塞時請勿使用電池。請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 請避免電池暴露在粉塵或髒污的環境之中。請勿讓電池接觸過高的濕氣(例如:浸入水中或淋雨)。
電池若濕透,請將該電池視為已受損。請將電池隔絕在不可燃的容器內,並洽詢Hilti 維修中心。 - 避免電池沾上油脂。避免讓電池上積聚粉塵或髒污。請使用乾燥的軟刷或乾淨的乾布清潔電池。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
請勿觸摸電池的觸點或從觸點上去除出廠塗敷的油脂 - 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象及 / 或任何零件功能故障,請不要運行本產品。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
- 維護及修復作業後,裝上所有保護裝置並檢查功能是否正常。
搬運和貯放
充電式機具和電池的運輸與存放
搬運- 取出電池。
- 切勿散裝運輸電池。運送過程中,應保護電池避免衝擊與震動並與導電物質或其他電池隔離,以免因與電池端子接觸而造成短路。請遵守您所在地當地的電池運輸規範。
- 請勿以郵寄方式遞送電池。若要運送未損壞之電池,請洽詢運送服務商。
- 每次使用前以及長途運輸前後請檢查本產品和電池是否受損。
- 請將本產品和電池存放在陰涼及乾燥處。請遵守技術性數據中所規定的溫度極限值。
- 請勿將電池貯放在充電器中。完成充電程序後,請將電池從充電器取出。
- 請勿將電池存放在有日光直射處、熱源上或玻璃後方。
- 請將本產品和電池存放在兒童或未授權人員無法觸及的地點。
- 每次使用前以及長時間存放前後請檢查本產品和電池是否受損。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡Hilti 維修中心。故障排除
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
電池咬合時沒有發出兩聲喀啦聲。 |
電池上的卡榫太髒。 |
|
1個LED閃爍。 設備無法工作。 |
電池已放電。 |
|
該電池過熱或過冷。 |
|
廢棄設備處置
Hilti 產品所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。Hilti 在許多國家都有提供老舊機具回收服務。請洽詢Hilti 客服中心或您在地的經銷商。製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036