TE 300‑A36
原始操作說明
關於操作說明的資訊
關於此文件
- 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
- 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號說明
警告
警告使用本產品的人員可能發生之危險。採用了以下標示文字:文件中的符號
本文件中採用以下符號:使用前請閱讀操作說明。 |
|
使用說明與其他資訊 |
|
處理可回收的材料 |
|
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:號碼對應操作說明的開始處的圖解 |
|
編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同 |
|
項目參考編號用於總覽圖解 ,並請參閱產品總覽章節 中使用的編號 |
|
本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品專屬符號
產品上的符號
產品上採用下列符號:鑿孔 |
|
定位鑿子 |
|
直徑 |
|
無負載下額定轉速 |
|
每分轉數 |
|
直流電(DC) |
|
鋰電池 |
|
使用Hilti 鋰電池類型系列。請遵守用途 一節所提供之資訊。 |
|
本產品支援相容於iOS及Android平台的無線資料傳輸。 |
|
請勿將電池使用作為敲擊工具。 |
|
避免電池掉落。不得使用遭受衝擊或其他原因遭成損壞的電池。 |
產品資訊
產品是針對專業使用者設計,故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
產品資訊鑿破機 TE 300‑A36 產品代別 03 序號
符合聲明
基於我們唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有符合聲明之副本。技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany
安全性
一般電動機具安全警告
警示 請詳閱本電動機具提供的所有安全警告、指示、圖解和說明。 未能遵守以下所有指示可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
注意事項中的「機具」係指使用電源(有線)或電池(無線)的電動機具。
工作區域安全
- 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
- 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
- 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
- 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
- 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
- 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- 穿戴個人防護裝備。 請隨時穿戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。 在接上電源或電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。 請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 請勿因頻繁而習慣使用機具便疏於遵守或忽略機具的安全規範。 草率使用可能在轉眼間便造成嚴重的傷害。
- 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座和 / 或將電池組自電動機具卸下(如可拆卸)。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- 維護機具與配件。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 保持握把與其表面的乾燥、清潔且不要讓上面出現油漬。 握把及其表面濕滑會在意外情況中造成機具無法安全掌控。
- 務必使用原廠指定的充電器進行充電。 將適合特定類型電池的充電器使用在其他電池時,會有造成火災的危險。
- 務必使用機具特別指定的電池匣。 使用其他的電池匣可能會造成受傷或火災。
- 電池匣未使用時,請將其遠離如迴紋針、錢幣、鑰匙、針、固定釘或其他會在電池兩極間形成連結的小型金屬物件。 在電池兩極間建立短路可能會造成灼傷或火災。
- 若使用不當,可能會有液體由電池流出; 請避免接觸該液體。 若不慎接觸,請以清水沖洗。 如果不小心讓液體接觸到眼睛,請立即尋求醫療援助。 從電池中滲出的液體,可能會導致過敏或灼傷。
- 請勿使用損壞或改裝過的電池組或機具。 受損或改裝過的電池可能會無法正常運作而造成起火、爆炸或受傷的風險。
- 請勿將電池組或機具曝露在火源或極端的溫度環境中。 曝露在火源或溫度超過130° C(265 °F)的環境下可能會造成爆炸。
- 請遵守充電操作說明且不要在說明所載的溫度範圍之外為電池組或機具充電。 不當充電或在指定溫度範圍外充電均可能造成電池損壞並提高起火的風險。
- 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
- 請勿自行維修損壞的電池。 損壞的電池僅可由製造商或授權的維修商進行維修。
鎚擊安全警告
- 請配戴耳罩。 暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- 請使用機具輔助握把。 機具失控可能導致人員受傷。
- 當所進行的工作,其切割配件可能會碰觸到隱藏配線,進行操作時請握住機具的絕緣握把。 與「導電」電線接觸的切割配件可能會導致機具暴露在外的金屬零件「導電」,使得操作人員遭受電擊。
鑿破機的其他安全操作說明
人員安全- 僅在本產品和配件能正常運轉時使用。
- 勿嘗試以任何方式改裝產品或配件。
- 往天花板、牆面及地板鑿孔時,請務必確認您有安全且堅固的站立點。若突然鑿穿會影響您的平衡!
- 若工作包含鑿穿作業,請於工件另一面一併採取適當的防護措施。鑿穿的碎片會掉落和 / 或造成他人受傷。
- 機具運轉時,您與附近的所有人都必須配戴合適的護目鏡及安全帽、聽力保護耳罩和呼吸保護口罩。
- 更換配件工具時,請穿戴防護手套。觸摸配件工具會造成割傷或灼傷。
- 穿戴護目鏡。飛散的碎片會傷到人體或眼睛。
- 研磨、切割和鑽孔時產生的粉塵可能含有危險的化學物質。例如:鉛或以鉛為基底的顏料;磚塊、混凝土和其他建材產品、天然石材和其他含矽酸鹽的產品;橡木、山毛櫸等特定木材以及化學處理的木材;石棉或含有石棉的物質。根據操作員工作時接觸的物質危險等級來決定操作員和其他人員暴露在該環境的程度。採取必要的措施,以將暴露相關條件維持在安全等級上,例如:使用吸塵系統或配戴合適的防護面罩。降低在該環境下的暴露程度的一般措施包括:
- 工作區域保持良好通風
- 避免長時間接觸粉塵
- 清除臉部和身體上的粉塵
- 穿著防護衣,用水和肥皂清洗裸露在外的身體部位
- 請經常休息,並活動您的手指以促進血液循環。長時間暴露在劇烈震動下會造成手指、手掌和手腕的血管或神經系統失調。
- 開始工作前,請先檢查工作區域是否有隱藏的電纜線、瓦斯管或水管。電線、天然氣管線或水管若損壞,本產品外側上的金屬零件可能導致觸電或爆炸。
- 請等候本產品完全靜止再將其放下。
小心處理和使用電池
- 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
- 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射或接觸火焰。
- 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
- 請勿使用或充電受到機構性衝擊、從高處摔落或有損壞跡象之電池。在此情況下,務必聯絡Hilti 維修中心 。
- 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。聯絡Hilti 維修中心 。
說明
產品總覽
- 夾頭
- 功能選擇開關
- 控制開關
- 電池充電狀態 / 故障顯示幕
- 拆卸鈕 / 電池充電狀態顯示幕
- 電池
用途
本產品係具氣動鎚擊機制的充電式(電池動力)鑿破機。本產品可於石材上進行輕至一般鑿孔作業,及可進行混凝土表面拋光。
- 本產品限使用B 36系列Hilti 鋰電池。
- 以上電池限使用C4/36系列Hilti 電池充電器。
可能發生的誤用
- 本產品不適合用於金屬相關作業。
- 本產品不適合在潮濕環境下作業。
- 不得在有發生火災或爆炸危險的地方使用產品。
鋰電池電量顯示
鋰電池上的顯示幕會表示鋰電池的充電狀態和機具的功能故障。按下兩個電池拆卸鈕的其中一個後,將會顯示鋰電池的充電狀態。狀態 |
意義 |
---|---|
4個LED亮起。 |
充電狀態:75 %至100 % |
3個LED亮起。 |
充電狀態:50 %至75 % |
2個LED亮起。 |
充電狀態:25 %至50 % |
1個LED亮起。 |
充電狀態:10 %至25 % |
1個LED閃爍。 |
充電狀態:< 10 % |
1個LED閃爍,機具無法正常運作。 |
電池過熱或已完全放電。 |
4個LED閃爍,表示機具無法正常運作。 |
機具已過載或過熱。 |
配備及數量
鑿破機、側向握把、操作說明。關於本產品,您可於當地 Hilti Store 或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品: www.hilti.group | 美國: www.hilti.com 。
技術資料
產品資料
TE 300‑A36 |
|
---|---|
額定電壓 |
36 V |
重量(依據EPTA程序01),測量時包含B36⁄5.2 |
4.9 kg |
噪音資訊和震動值(依據EN 60745)
操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示機具主要應用時之數值。若機具應用於不同之用途,搭配不同的配件工具或在保養不良的情況下,其數據會有所不同。在作業過程中,這會大幅提高其噪音量。當機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。在作業過程中,這會大幅降低其噪音量。確認其他安全措施,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養機具與其配件工具、操作前保持雙手溫暖、作業型式之安排等。噪音資訊
TE 300‑A36 |
|
---|---|
聲功率級數 (LWA) |
99 dB |
無法判定 (KWA) |
3 dB(A) |
音壓級數 (L,pA) |
88 dB |
無法判定 (KpA) |
3 dB(A) |
TE 300‑A36 |
|
---|---|
鑿孔 (ah,Cheq) |
7.9 m/s² |
無法判定 |
1.5 m/s² |
電池
電池操作電壓 |
36 V |
操作時的環境溫度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
貯放溫度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
電池充電啟動溫度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
工作場所的準備工作
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。為電池充電
- 電池充電前,請閱讀充電器的操作手冊。
- 確認電池的接點和充電器的接點清潔且乾燥。
- 請使用經認可的充電器對電池充電。
置入電池
- 初次使用前,請將電池完全充電。
- 將電池推入產品中,直到聽到卡入聲。
- 請檢查電池是否安裝牢固。
卸下電池
- 按下電池拆卸鈕。
- 請將電池自充電器卸下。
安裝側向握把(選配)
- 旋轉握把以鬆開側向握把夾緊帶。
- 將側向握把夾緊帶由前方繞過夾頭,然後推入提供的凹槽中。
- 將側向握把旋轉至所需的位置。
- 旋轉握把以鎖緊側向握把夾緊帶。
移除夾頭
- 請將電池自充電器卸下。
- 請參考圖示握住夾頭,然後將三個夾頭釋放環向上拉。
- 往上拉起夾頭,使其脫離機具。
安裝夾頭
- 請將電池自充電器卸下。
- 請參考圖示握住夾頭,然後將三個夾頭釋放環向上拉。
- 將夾頭固定在夾頭座上。
- 旋轉夾頭直到咬合至定位。
安裝機具
- 在配件工具的連接頭稍微上點潤滑劑。
- 務必使用原廠Hilti 潤滑劑。使用錯誤的油脂會造成機具損壞。
- 務必使用原廠Hilti 潤滑劑。使用錯誤的油脂會造成機具損壞。
- 盡可能將配件推入夾具內,直到咬合為止。
- 裝上配件工具後,請將其抓住並拉動以確認是否已咬合至定位。
- 產品已可以使用。
- 產品已可以使用。
卸下配件工具
- 將夾頭環拉回直到卸下配件工具為止。
工作類型
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。功能選擇開關
- 將功能選擇開關設定至所需的位置。
鑿子定位
- 將功能選擇開關設定至本符號:。
- 鑿子可調整在12段不同檔位(每30°一段)。這可確保扁鑿和各形狀鑿子可以設定在最佳操作位置。
- 鑿子可調整在12段不同檔位(每30°一段)。這可確保扁鑿和各形狀鑿子可以設定在最佳操作位置。
鑿孔
- 將功能選擇開關設定至本符號:。
維護及保養
產品保養- 小心地清除頑強的髒污。
- 若有,請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 請使用乾淨的乾布清潔產品的接點。
- 通風口堵塞時請勿使用電池。請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 請避免電池暴露在粉塵或髒污的環境之中。請勿讓電池接觸過高的濕氣(例如:浸入水中或淋雨)。
電池若濕透,請將該電池視為已受損。請將電池隔絕在不可燃的容器內,並洽詢Hilti 維修中心。 - 避免電池沾上油脂。避免讓電池上積聚粉塵或髒污。請使用乾燥的軟刷或乾淨的乾布清潔電池。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
請勿觸摸電池的觸點或從觸點上去除出廠塗敷的油脂 - 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象及 / 或任何零件功能故障,請不要運行本產品。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
- 維護及修復作業後,裝上所有保護裝置並檢查功能是否正常。
充電式機具和電池的運輸與存放
搬運- 取出電池。
- 切勿散裝運輸電池。運送過程中,應保護電池避免衝擊與震動並與導電物質或其他電池隔離,以免因與電池端子接觸而造成短路。請遵守您所在地當地的電池運輸規範。
- 請勿以郵寄方式遞送電池。若要運送未損壞之電池,請洽詢運送服務商。
- 每次使用前以及長途運輸前後請檢查本產品和電池是否受損。
- 請將本產品和電池存放在陰涼及乾燥處。請遵守技術性數據中所規定的溫度極限值。
- 請勿將電池貯放在充電器中。完成充電程序後,請將電池從充電器取出。
- 請勿將電池存放在有日光直射處、熱源上或玻璃後方。
- 請將本產品和電池存放在兒童或未授權人員無法觸及的地點。
- 每次使用前以及長時間存放前後請檢查本產品和電池是否受損。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。鑿破機正常運作
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
電池較一般電池壽命短。 |
電池電力非處於最佳狀態。 |
|
電池咬合時不會發出兩聲喀啦聲。 |
電池上的卡榫太髒。 |
|
機具無法啟動。 |
已超過鑽鑿兩用電鎚鑽容許之操作溫度。 |
|
電池已放電。 |
|
|
產品會自動關閉。 |
過載斷電保護系統已啟動。 |
|
機具或電池變得很燙。 |
電力故障 |
|
產品已超載(超出其應用限制)。 |
|
|
配件工具無法鬆開。 |
夾頭未完全拉回。 |
|
鑿破機無法正常運作
故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
無LED亮起。 |
電池沒有完全置入。 |
|
電池已放電。 |
|
|
該電池過熱或過冷。 |
|
|
1個LED閃爍。 |
電池已放電。 |
|
該電池過熱或過冷。 |
|
|
4個LED閃爍。 |
產品瞬間過載。 |
|
過熱防護措施。 |
|
廢棄設備處置
Hilti 機具或設備所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。在許多國家中,您可以將舊機具及設備送回 Hilti 進行回收。詳情請洽 Hilti 維修中心,或當地Hilti代理商。製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036