HDE 500‑A12
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- ご使用前にこの取扱説明書をすべてお読みください。このことは、安全な作業と問題のない取扱いのための前提条件となります。
- 本取扱説明書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。
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
各国の廃品回収システム |
![]() |
オフ位置 |
![]() |
連続吐出 |
![]() |
吐出量 5...80 ml |
![]() |
吐出量 1...16 |
![]() |
直流 |
![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
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
製品データ充電式ディスペンサー: HDE 500-A12 製品世代: 01 製造番号:
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
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
- 正しく使用しないと、液漏れが発生することがあります。 その場合、漏れた液には触れないでください。 もしも触れてしまった場合は、水で洗い流してください。 バッテリー液が眼に入った場合は、水で洗い流してから医師の診察を受けてください。 流出したバッテリー液により、皮膚が刺激を受けたり火傷を負う恐れがあります。
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
作業者に関する安全- 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
- 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 落下する先端工具および/またはアクセサリーによる負傷の危険。作業を開始する前に、バッテリーおよび取り付けたアクセサリーが確実に固定されていることを確認してください。
- アクセサリーを交換する際は、アイシールドと保護手袋を着用してください。
- ご使用になる前に、製品の安全データシート、梱包に記載された注意事項およびフォイルパックの取扱説明書をご覧ください。
- 樹脂の注入は、必ず作業領域に到着してから行ってください。
- 本製品を決して自分や周囲の人に向けないでください。
- 決して本製品を放置しないでください。
- 部品が損傷していたり、操作エレメントが正しく作動しない場合は、本製品を使用しないでください。Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 作業場の整理整頓に心がけてください。事故の原因となり得る危険物は作業区域から取り除いておいてください。
- 滑り止めのついた履き物を着用してください。
- 周囲状況を考慮してください。火災や爆発の恐れがあるような状況では、本製品を使用しないでください。
- 故障した/使い切ったカートリッジは使用しないでください。
バッテリーの慎重な取扱いおよび使用
- Li-Ion バッテリーの安全な取扱いと使用のために、以下の安全上の注意を遵守してください。 これを守らないと、皮膚の炎症、重篤な腐食負傷、化学火傷、火災および/あるいは爆発の原因となることがあります。
- バッテリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 損傷を防止して健康にとってきわめて危険なバッテリー液の漏出を防ぐため、バッテリーは慎重に取り扱ってください!
- バッテリーは決して改造したり手を加えたりしないでください!
- バッテリーを分解したり、挟んだり、80°C(176°F)以上に加熱したり、燃やしたりしないでください。
- ぶつけたり、あるいはその他の損傷を受けたバッテリーは、使用したり充電したりしないでください。バッテリーは、損傷の痕跡がないか定期的に点検してください。
- リサイクルあるいは修理されたバッテリーは、決して使用しないでください。
- バッテリーまたはバッテリー式電動工具は、決して打撃工具として使用しないでください。
- バッテリーは、決して直射日光、高温、火花の発生、裸火に曝さないでください。これを守らないと、爆発の原因となることがあります。
- バッテリーの電極に、指、工具、装身具あるいはその他の導電性のある物体で触れないようにしてください。これを守らないと、バッテリーの損傷、物財の損傷および負傷の原因となることがあります。
- バッテリーを雨、湿気、液体から保護してください。バッテリー内に湿気が入り込むと、短絡、感電、火傷、火災あるいは爆発の原因となることがあります。
- 必ずご使用のバッテリータイプ用に指定された充電器と電動工具を使用してください。これについては、充電器や電動工具の取扱説明書の記述を確認してください。
- バッテリーは、爆発の可能性がある場所で使用あるいは保管しないでください。
- バッテリーが掴むことのできないほどに熱くなっている場合は、故障している可能性があります。バッテリーを、目視確認が可能で可燃物のない場所に、可燃性の資材から十分な距離を設けて置いてください。バッテリーを冷ます。1 時間の経過後にも掴むことのできないほどに熱い場合は、そのバッテリーは故障している可能性があります。Hilti サービスセンターにご連絡いただくか、あるいは「Hilti の Li-Ion バッテリーの安全と使用についての注意事項」をお読みください。
製品の説明
概要

- フォイルパックホルダー/カートリッジ取付け用の前側ラグ
- フォイルパックホルダー/カートリッジ支持用のホルダー
- フォイルパックホルダー/カートリッジ取付け用の後側ラグ
- 吐出選択スイッチ
- グリップ付き 2 連ピストンロッド
- リリースボタン
- グリップ
- バッテリー
- 追加機能(充電状態インジケーター作動)付きバッテリーリリースボタン
- 押しボタン
- フォイルパック
- フォイルパックホルダー(黒)
- フォイルパックホルダー(赤)
- カートリッジ
正しい使用
本製品は、Hilti フォイルパックおよびカートリッジから樹脂を吐出する目的に使用します。HDE 500‑A12 充電式ディスペンサーは、Hilti のフォイルパック(内容量:330 ml または 500 ml)およびカートリッジ(内容量:580 ml)にのみ使用することができます。
本製品は、フォイルパックホルダーあるいはカートリッジとともに使用することができます:
本製品には、必ず Hilti の B12 シリーズの Li‑Ion バッテリーを使用してください。最適な出力を得るため、Hilti は本製品に対して本取扱説明書の巻末の表に記載されているバッテリーをお勧めします。
これらのバッテリーには、必ず本取扱説明書の巻末の表に記載されているシリーズの Hilti の充電器を使用してください。
本体標準セット構成品
ディスペンサーおよび取扱説明書その他のご使用の製品用に許可されたシステム製品については、弊社営業担当または Hilti Store にお問い合わせいただくか、あるいは www.hilti.group でご確認ください。
充電状態インジケーター
リリースボタンを軽く押すと(最大で抵抗を感じるまで)、Li‑Ion バッテリーの充電状態が表示されます。状態 |
意味 |
---|---|
4 個の LED が点灯。 |
充電状態:75 %...100 % |
3 個の LED が点灯。 |
充電状態:50 %...75 % |
2 個の LED が点灯。 |
充電状態:25 %...50 % |
1 個の LED が点灯。 |
充電状態:10 %...25 % |
1 個の LED が点滅。 |
|
製品仕様
HDE 500-A12 |
|
---|---|
EPTA Procedure 01 に準拠した重量(バッテリーなし) |
1.8 kg |
定格電圧 |
10.8 V |
保管温度 |
−40 ℃ … 85 ℃ |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
バッテリー
バッテリー作動電圧 |
10.8 V |
バッテリー重量 |
本取扱説明書の巻末を参照してください |
作動時の周囲温度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
保管温度 |
−40 ℃ … 85 ℃ |
充電開始時のバッテリー温度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
騒音および振動値について(EN 62841 準拠)
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
HDE 500-A12 |
|
---|---|
サウンドパワーレベル (LWA) |
75.5 dB |
サウンドパワーレベル(測定値)の不確実性 (KWA) |
3 dB |
サウンドプレッシャーレベル (LpA) |
64.5 dB |
サウンドプレッシャーレベルの不確実性 (KpA) |
3 dB |
合計振動値 (ah) |
B 12/2.6 Li-Ion |
0.2 m/s² |
B 12‑30 |
0.2 m/s² |
|
不確実性 (Kah) |
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
- 製品からバッテリーを抜き取ります。
転倒防止装置
本製品の落下防止には、 Hilti 工具保持ロープ #2261970 または #2261971 を使用してください。- 支持構造物にスナップフックを固定します。スナップフックがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 使用している Hilti 工具保持ロープに応じて、図に示したように 2 つ目のスナップフックあるいはラグを本製品に固定してください。しっかりと固定されていることを確認してください。

フォイルパックホルダーとフォイルパックを装填する

- リリースボタンを押します。
- ピストンロッドをストップ位置まで引き戻します。
- フォイルパックホルダーの前部を前側ラグに挿入します。
- フォイルパックフホルダーを後側ラグへと引いて、上方へと回します。
- ミキシングノズルをフォイルパックに取り付けます。
- フォイルパックをフォイルパックホルダーに挿入します。
- フォイルパックホルダーを回して本製品にセットします。
カートリッジを装填する

- リリースボタンを押します。
- ピストンロッドをストップ位置まで引き戻します。
- カートリッジの前部を前側ラグに挿入します。
- カートリッジを後側ラグへと引いて、上方へと回します。
- ミキシングノズルをカートリッジに取り付けます。
- カートリッジを回して本製品にセットします。
最初に吐出する樹脂を手動で破棄する

- 吐出選択スイッチを
の位置にします。
- ミキシングノズルが完全に充填されるまで押しボタンを押してください。
- 吐出選択スイッチを適切な破棄樹脂量
の位置にします。
- 最初に吐出する樹脂は使用しないで捨ててください。
ご使用方法
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。樹脂を注入する

- 押しボタンを押します。
- 樹脂を注入します。
フォイルパックホルダーとフォイルパックを取り外す

- 吐出選択スイッチを
の位置にします。
- リリースボタンを押します。
- ピストンロッドをストップ位置まで引き戻します。
- フォイルパックホルダーを上方へ向けます。
- フォイルパックを取り外します。
- フォイルパックホルダーのラグを押します。
- 後側ラグのところでフォイルパックホルダーを押し下げます。
- フォイルパックホルダーを前側ラグから下方へ引きます。
カートリッジを取り外す

- 吐出選択スイッチを
の位置にします。
- リリースボタンを押します。
- ピストンロッドをストップ位置まで引き戻します。
- カートリッジを上方へ向けます。
- 後側ラグのところでカートリッジを押し下げます。
- カートリッジを前側ラグから下方へ引きます。
手入れと保守
製品の手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
- 汚れがある場合には、通気溝を乾いたブラシで入念に清掃してください。
- ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- ピストンロッドには必要に応じてオイルを塗ってください。
- 通気溝が詰まっているバッテリーは決して使用しないでください。通気溝を乾いた柔らかいブラシを使用して慎重に掃除してください。
- バッテリーを不必要に粉じんや汚れに曝さないようにしてください。バッテリーは、決して高い湿度に曝さないでください(例:水中に沈める、あるいは雨中に放置する)。
水分が浸入したバッテリーは、損傷したものとして取り扱ってください。そのようなバッテリーは不燃性の容器に隔離し、Hilti サービスセンターにご連絡ください。 - バッテリーはオイルやグリスから遠ざけてください。バッテリーに不必要な粉じんあるいは汚れが堆積しないようにしてください。バッテリーは、乾いた柔らかいブラシまたは乾いた布で清掃してください。
シリコンを含んだ磨き粉はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。 - ハウジングは必ず軽く湿らせた布で清掃してください。シリコンを含んだ清掃用具はプラスチック部品をいためる可能性があるので使用しないでください。
- 目視確認可能なすべての部品について損傷の有無を、操作エレメントについては問題なく機能することを定期的に点検してください。
- 損傷および/または機能に問題のある場合は、本製品を使用しないでください。直ちに Hilti サービスセンターに修理を依頼してください。
- 手入れおよび保守作業の後は、すべての安全機構を取り付けて機能を点検してください。
バッテリー式工具およびバッテリーの搬送および保管
搬送- バッテリーを取り外してください。
- バッテリーは決して梱包しない状態で搬送しないでください。搬送中のバッテリーは、他のバッテリー電極と接触して短絡の原因となることを防ぐために、過大な衝撃や振動から保護し、あらゆる導電性の物体あるいは他のバッテリーから隔離する必要があります。バッテリーの搬送に関する各国(地域)の規則を遵守してください。
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
ディスペンサーの搬送および保管
- 保管および搬送時には吐出選択スイッチを
の位置にします。
故障時のヒント
この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。故障時のヒント
すべての不具合において、バッテリーの充電状態および故障インジケーターを確認してください。 Li-Ion バッテリーのインジケーター の章を参照してください。この表に記載されていない、あるいはご自身で解消することのできない故障が発生した場合には、弊社営業担当または Hilti サービスセンターにご連絡ください。
故障 |
考えられる原因 |
解決策 |
---|---|---|
製品が作動しない。 |
バッテリーが完全に装着されていない。 |
|
バッテリーが放電している。 |
|
|
吐出選択スイッチが ![]() |
|
|
バッテリーが「カチッ」と音がするまでロックされない。 |
バッテリーのロックノッチが汚れている。 |
|
製品あるいはバッテリーが非常に熱くなる。 |
製品に負荷がかかり過ぎている(適用基準を超えている)。 |
|
電気的故障 |
|
|
バッテリーの消耗が通常よりも早い。 |
周囲温度が低すぎる。 |
|
製品が吐出動作を早期に中止する |
過負荷保護機構の作動、 ミキシングノズル内の樹脂の硬化 |
|
過負荷保護機構の作動、 本製品に対して吐出力が強すぎる。 |
|
|
フォイルパックが空 |
|
|
フォイルパックホルダーを本製品に取り付けることができない。 |
フォイルパックが完全にフォイルパックホルダーに挿入されていない。 |
|
ピストンロッドが完全に戻っていない |
|
|
フォイルパックホルダーがロックする「カチッ」という音が聞こえない |
ロックノッチが汚れている |
|
ロックノッチの故障 |
|
|
製品がミキシングノズルから流出しない |
ミキシングノズル内の樹脂の硬化 |
|
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
その他の情報

このリンクは、本書の巻末にも QR コードとして記載されています。