ST 1800 (01)
オリジナル取扱説明書
取扱説明書について
本取扱説明書について
- 警告事項! 本製品をご使用になる前に、同梱の取扱説明書と指示事項、安全上の注意、警告表示、図および製品仕様を読んで、その内容を理解を理解してください。特に、すべての指示事項、安全上の注意、警告表示、図、製品仕様、構成部品と機能に精通しているようにしてください。これを怠ると、感電、火災、および/または重傷事故の危険があります。後日確認できるように、取扱説明書とすべての指示事項、安全上の注意、警告表示を保管しておいてください。
製品はプロ仕様で製作されており、その使用、保守、修理を行うのは、認定を受けトレーニングされた人のみに限ります。これらの人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。製品およびアクセサリーの使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外の使用は危険です。
- 製品に同梱されている取扱説明書は、印刷の時点で最新の技術状況を反映しています。オンラインの Hilti 製品ページで常に最新バージョンをご確認ください。これについては、本取扱説明書のリンク、または QR コード(
の記号)に従ってください。
- 他の人が使用する場合には、本製品とともにこの取扱説明書を一緒にお渡しください。
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
図中の付番は、重要な作業手順あるいは作業手順にとって重要なパーツであることを示しています。本文中ではこれらの作業手順またはパーツは、(3) のように当該の番号でハイライト表示されています。 |
![]() |
概要図 には項目番号が付されていて、製品概要 セクションの凡例の番号に対応しています。 |
![]() |
この記号は、製品の取扱いの際に特に注意が必要なことを示しています。 |
製品により異なる記号
製品に表示されている記号
製品には以下の記号が使用されている場合があります:![]() |
本製品は、iOS および Android プラットフォームと互換性のある NFC テクノロジーをサポートしています。 |
![]() |
電気絶縁保護クラス II(二重絶縁) |
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
- 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。 プラグは絶対に変更しないでください。 保護接地した電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。 オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- パイプ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。 体が触れると感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を雨や湿気から保護してください。 電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。 電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、可動部等に触れる場所に置かないでください。 電源コードが損傷したり絡まったりしていると、感電の危険が大きくなります。
- 屋外工事の場合には、必ず屋外専用の延長コードを使用してください。 屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断器を使用してください。 漏電遮断器を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。 疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。 電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。
- 個人用保護具および保護メガネを常に着用してください。 負傷の危険を低減するために、電動工具の使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの個人用保護具を着用してください。
- 電動工具の意図しない始動を防止して下さい。 電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。 オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。
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
- 電動工具とアクセサリーは慎重に手入れしてください。 可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。 電動工具をご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。 事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- 先端工具は鋭利で汚れのない状態を保ってください。 お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- 電動工具、アクセサリー、先端工具などは、それらの説明書に記載されている指示に従って使用してください。 その際は、作業環境および用途についてもご注意ください。 指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまねく恐れがあります。
- グリップとグリップ面は乾燥した清潔な状態に保ち、オイルやグリスの付着がないようにしてください。 グリップやグリップ面が滑りやすい状態になっていると、予期していない状況が発生した際に電動工具を安全に使用/制御できません。
- 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。 これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。
スクリュードライバーおよびインパクトドライバー/レンチに関する安全上の注意
- 隠れた電線や装置自体の電源コードにネジが接触する可能性のある作業を行う場合は、電動工具の絶縁されたグリップを持ってください。 ネジが通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
スクリュードライバーに関するその他の安全上の注意
作業者に関する安全- 本製品とアクセサリーは、必ず技術的に問題のない状態で使用してください。
- 本製品あるいはアクセサリーには、決して加工や改造を加えないでください。
- 製品と一緒に納品された補助ハンドルを使用してください。コントロールを失うとけがをする恐れがあります。
- 本製品は、常に両手でグリップを掴んでしっかりと保持してください。グリップは乾燥した清潔な状態を保ってください。
- 回転部品に触れないでください - 負傷の危険!
- 本製品の使用中は、適切な保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓および防じんマスクを着用してください。
- 先端工具の交換時には保護手袋を着用してください。先端工具に触れると、切創事故や火傷の原因となることがあります。
- アイシールドを着用してください。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。
- 研磨、紙やすり研磨、切断および穿孔の際に発生する粉じんは、化学物質を含んでいる場合があります。これには、鉛、あるいは鉛ベースの塗料、 レンガ、コンクリートおよびその他の壁用資材、自然石およびその他の珪酸塩含有製品、 樫、橅などの特定の木材、および化学処理の施された木材、 アスベストあるいはアスベストが含まれる母材、などが考えられます。作業対象の資材の危険等級により、作業者および周囲の人員の曝露を確認してください。曝露を安全なレベルに維持するために、粉じん吸引システムの使用、あるいは適切な防じんマスクの着用などの必要な処置を取ってください。曝露の低減のための一般的な処置としては、以下のようなものがあります:
- 十分に換気された領域での作業
- 粉じんとの長時間の接触の回避
- 粉じんを顔や体から遠ざける
- 保護服を着用し、水と石鹸で曝露領域を洗浄する。
- 頻繁に休憩を取って、指を動かして血行を良くするように心がけてください。長時間作業の際には、強い振動により指、手あるいは手首の関節の血管あるいは神経系に障害が発生する可能性があります。
- 作業を開始する前に、作業領域に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを調査してください。電線、ガス管あるいは水道管を損傷すると、本製品外側の金属部分での感電事故、あるいは爆発が発生する可能性があります。
- 先端工具がブロックしたら直ちに本製品をオフにします。本製品が横にそれることがあります。
- 本製品は完全に停止するまで置かないでください。
製品の説明
製品概要
- チャック
- 保護スリーブ
- デプスゲージと本体間のプッシュフィット接続部
- トルク設定リング
- スイッチロック
- 電源コード
- 無段変速スイッチ
- 正回転/逆回転切り替えスイッチ
- デプスゲージ調整リング
正しい使用
本書で説明している製品は、デッキプレート、シートメタルおよび金属合板を鋼構造物に固定するための、手持ち式の電動鋼構造物用ドライバーです。本体は、ねじを間仕切り壁の適切な母材に取り付ける/母材から取り外すためにのみ使用するものです。
マガジンに収納したネジを取り付けるために、セッティングツールを使用することができます。主要用途/トルク設定
用途 |
ねじタイプ |
直径(mm) |
トルクステージ |
---|---|---|---|
シートメタルとシートメタル |
S-MD S-MD S-MS |
4.2 4.8 4.8 |
1 - 2 1 - 8 1 - 8 |
シートメタルと鋼材 |
S-MD 51 + S-MD 21 S-MD 53 + S-MD 23 S-MP 52 |
5.5 5.5 6.3 |
8 - 13 6 - 11 4 - 12 |
シートメタルと鉄骨 |
S-MD 55 + S-MD 21 S-MP 53 |
5.5 6.5 |
2 - 7 8 - 14 |
シートメタルと木材 |
S-MP 53 |
6.5 |
14 - 18 |
ファイバーセメントボードと鋼材 |
S-FD 03 |
6.3 |
6 - 12 |
ファイバーセメントボードと鉄骨 |
S-FD 05 |
6.3 |
12 - 15 |
ファイバーセメントボードと木材 |
S-FD 01 |
6.5 |
12 - 18 |
金属合板と鋼材 |
S-CD 63 |
5.5 |
2 - 7 |
金属合板と鉄骨 |
S-CD 65 |
5.5 |
2 - 9 |
金属合板と木材 |
S-CDW 61 |
6.5 |
5 - 8 |
本体標準セット構成品
鋼構造物用ドライバー、ST‑DG 17 デプスゲージ、取扱説明書。製品仕様
発電機または変圧器を使用しての作業の場合は、それらは本体の銘板に記載されている定格電力より 2 倍以上大きな出力がなければなりません。変圧器または発電機の作動電圧は、常に本体の定格電圧の +5 %...-15 % の範囲になければなりません。ST 1800 |
|
---|---|
製品世代 |
01 |
重量 |
1.9 kg |
アイドリング回転数 |
0/min … 1,900/min |
最大トルク |
22 Nm |
チャック |
1/4" 六角ソケット |
保護等級 |
II |
作動温度 |
−10 ℃ … 50 ℃ |
保管温度 |
−30 ℃ … 70 ℃ |
騒音および振動値について
本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したものです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。
曝露値を正確に予測するためには、電動工具のスイッチをオフにしている時間や、電動工具が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。
作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください(例:電動工具および先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の編成)。
騒音について
サウンドパワーレベル (LpA) |
87 dB |
サウンドプレッシャーレベル (LwA) |
95 dB |
不確実性 |
3 dB |
3 軸の振動値 |
2.5 m/s² |
不確実性 (K) |
1.5 m/s² |
ご使用方法
作業準備
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。吊り下げフックを取り付ける
- 吊り下げフックを前方から本体に取り付けます。
- 吊り下げフックをご希望の位置に回します。
- 吊り下げフックをローレット付きネジで固定します。
- 吊り下げフックがしっかりと固定されていることを確認してください。
デプスゲージを取り付ける
- 保護スリーブを取り外します。
- デプスゲージを取り付けます。
デプスゲージを取り外す

- 保護スリーブを取り外します。
- デプスゲージを本体から前方へ引き抜きます。
保護スリーブを取り外す

- 保護スリーブと本体の間にスクリュードライバーをセットします。
- 保護スリーブをスクリュードライバーを使用して緩めます。
- 保護スリーブを前方へ引き抜きます。
先端工具を交換する
- デプスゲージを取り外します。
- スリーブを後方へ引いて保持します。
- 先端工具を交換します。
- スリーブを前方へ滑らせて元の位置に戻します。
- デプスゲージを取り付けます。
デプスゲージを調整する
シールワッシャーへの押し付けが強すぎる
シールワッシャーへの押し付けが強すぎる場合は、デプスゲージを右に回します。シールワッシャーへの押し付けが弱すぎる
シールワッシャーへの押し付けが弱すぎる場合は、デプスゲージを左に回します。作業
本書および製品に記載されている安全上の注意と警告表示に注意してください。スイッチオン
- コントロールスイッチをゆっくりと握り込みます。
連続動作モードをオンにする
- コントロールスイッチを押します。
- ロックボタンを押します。
- 連続動作モードをオフにするには、コントロールスイッチを押します。
- ロックボタンが元の位置に戻ります。
- ロックボタンが元の位置に戻ります。
トルクを設定する

- 設定リングをご希望のトルクステージに回してください。
正/逆回転を設定する

- 正回転/逆回転切替えスイッチを設定します。
締められたねじを取り外す
- デプスゲージを取り外します。
- 正回転/逆回転切替えスイッチを設定します。
- 締められたねじを取り外します。
手入れと保守
手入れ- 強固に付着した汚れは慎重に除去してください。
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
- 電動工具は先端工具を装着した状態で搬送しないでください。
- 電動工具は常に電源プラグを外して保管してください。
- 本体は、乾燥している場所に、子供や権限のない人が手を触れることのないようにして保管してください。
- 電動工具を長距離にわたって搬送したり長期にわたって保管した後には、使用の前に損傷がないかチェックしてください。
RoHS(有害物質使用制限に関するガイドライン)

本書の最終ページに RoHS 表にリンクした QR コードがあります。
廃棄

メーカー保証
- 保証条件に関するご質問は、最寄りの Hilti 代理店・販売店までお問い合わせください。
適合宣言
適合宣言製造者は、単独の責任において本書で説明している製品が有効な法規と有効な標準規格に適合していることを宣言します。技術資料は本書の後続の頁に記載されています:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
製品データ
鋼構造物用ドライバー |
ST 1800 |
製品世代 |
01 |
製造番号 |
1‒99999999999 |