ユニバーサルアンカーHUDの製品切り替わりのお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

ユニバーサルアンカーHUDにおいて以下の通り製品が切り替わりますのでご連絡いたします。新しいHUD-2は現行の HUD-1と互換でご使用いただけます。

なお、製品の切り替わりは2022年 4月から順次を予定しておりますが、現行 HUD-1の在庫状況により前後することがあります。

 

 

 

切り替え製品 現行
  331615  ユニバーサルアンカー HUD-1 5x25 (500)
331616  ユニバーサルアンカー HUD-1 6x30 (500)
331617  ユニバーサルアンカー HUD-1 8x40 (500)
3429707 ナイロンプラグ HUD-1 5x25 (100ケ入り)
2287818 ユニバーサルアンカー HUD-2 5x25 (500)
2287820 ユニバーサルアンカー    HUD-2 6x30 (500)
2287816 ユニバーサルアンカー HUD02 8x40 (400)
3767788    ユニバーサルアンカー HUD-2 5x25 (100)