充電式レシプロソー SR 30-A36 仕様変更に関するご案内

日頃から格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、充電式レシプロソー SR 30-A36について、仕様変更がございますためご報告申し上げます。

本製品には2段階の変速ギアを搭載しておりますが、低速側の速度に関しまして、これまでの2,500回転毎分から2,000回転毎分へ速度変更をさせて頂くこととなります。

この変更により、高速から低速までをカバーすることができ、これまでより様々な切断用途としてご利用頂くことが可能となります。

 つきましては下記の通り、変更内容、変更時期、今後の修理対応につきましてご案内をさせて頂きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

【変更内容】

<変更前>   <変更後>
高速ギア 2,800回転毎分 高速ギア 2,800回転毎分
低速ギア 2,500回転毎分 低速ギア 2,000回転毎分

                                                             

【変更時期】

2021年7月上旬ご納入分より順次変更

※今後の修理対応について

・     ヒルティオンライン、カスタマーサービスより修理依頼をお願い致します。ツールサービスセンターにて随時、有償/無償修理対応を致します。

・     2,500回転毎分用の部品が無くなるため、今後は2,500回転毎分への修理を承ることはできません。

・     エレクトロニクス部分に関わる修理の際は、事前のご連絡なく2,000回転毎分に置き換えを行う場合があります。

・     修理ご依頼の際には、上記対応へご同意の上、発送をお願い致します。

引き続きヒルティの製品ならびにサービスをご愛顧のほどお願いいたします。