PROFIS EngineeringにおけるSOFAとは?
PROFIS EngineeringにおけるSOFA(Solution for Fasteners)は、従来の設計基準の適用範囲を拡張する高度な設計アプローチです。これにより、EN 1992-4だけでは設計できない複雑なアンカーシステムについても、安全性を確保しながら設計することが可能になります。詳しくは本記事をご覧ください。


SOFAとは具体的に何を意味するのでしょうか。
EN 1992-4の適用範囲を超えるアンカー配置や、EN 1992-4の設計規定(利用率 > 100%)では解決できない場合、設計者にはどのような選択肢がありますか?
欧州におけるアンカー設計の基本は、EN 1992-4 に規定された設計手法です。しかし、実際のプロジェクトでは、この規格を厳密に適用しただけでは最適な解決策が得られないケースが数多く存在します。
そのためヒルティでは、EN 1992-4の設計規定に加えて、「SOFA Method」 と呼ばれる設計アプローチを提供しています。
SOFA(Solution for Fasteners) とは、既存の設計基準の枠を超えた設計を可能にする手法です。SOFAの設計規定は、業界における最新の研究成果(State-of-the-Art Research)に基づいて策定されており、PROFIS Engineeringへ実装される前に、ヒルティの技術専門家による厳格なレビューと検証が行われています。
このため、以下のような場合に有効な設計オプションとなります。
アンカー配置がEN 1992-4の適用範囲外である場合
EN 1992-4で計算すると利用率(Utilisation)が100%を超え、設計が成立しない場合
より合理的で経済的な設計解を検討したい場合
実際の構造挙動を反映した先進的な評価手法を活用したい場合
SOFA手法を活用することで、標準規格だけでは達成できない設計課題に対して、より柔軟で実践的なソリューションを検討することが可能になります。
EN 1992-4規格との比較
静的荷重および動的荷重(地震荷重・疲労荷重)の双方において、EN 1992-4で扱われるアンカー配置
静的荷重および動的荷重(地震作用・疲労作用)のいずれの場合も、EN 1992-4が適用できるアンカー配置の範囲は限定されています(図1参照)。
一方向に配置されるアンカーの間隔はすべて同一でなければならず、また、エッジの影響を受けない場合であっても、アンカー群の最大構成は3×3の長方形配置に制限されています。
そのため、例えば以下のような配置は EN 1992-4の適用範囲外 となります。
円形配置
鋼板内にアンカーを自由配置したレイアウト
不規則なアンカー配置
EN 1992-4で許容されるアンカー配置は、主に以下のパラメータによって決定されます。
鋼板の孔クリアランスとアンカーの関係
(Hole clearance between steel plate and fastening)
鋼板のクリアランスホール(取付孔)に対するアンカーの位置によっては、せん断荷重がすべてのアンカーに均等に分配されるとはみなされません。
許容される最大クリアランスホール寸法は、EN 1992-4の表1に規定されています。
荷重方向(Load direction)
EN 1992-4では、アンカー接合部に以下の荷重が作用することを想定しています。
引張荷重(Tension)
せん断荷重(Shear)
引張+せん断の組合せ荷重(Combined Tension and Shear)
コンクリート部材のエッジに対するアンカー位置
(Location of the fastening relative to the edge of a concrete member)
EN 1992-4では、アンカーを次の2種類に分類しています。
エッジに近いアンカー(Near Edge)
エッジから十分離れたアンカー(Far from Edge)
アンカーの全方向(i = 1, 2)のエッジ距離 ci が、10hef または 60dnom の大きい方の値以上である場合、そのアンカーはエッジから十分離れている(Far from Edge)とみなされます。
これを満たさない場合は、コンクリートの破壊モードに対するエッジ距離の影響を考慮する必要があります。
a) 以下のアンカー接合部
クリアランスホールのないアンカー接合部、全てのエッジ距離、全ての荷重方向
表1に規定されたクリアランスホールを有し、エッジから十分離れた位置に設置されたアンカー接合部、全ての荷重方向
表1に規定されたクリアランスホールを有し、エッジ近傍に設置されたアンカー接合部、引張荷重のみ
b) 以下のアンカー接合部
表1に規定されたクリアランスホールを有し、
エッジ近傍に設置され、
全ての荷重方向(引張・せん断・組合せ荷重)が作用するアンカー接合部
表1 - EN 1992-4で適用対象となるアンカー配置(EN 1992-4より引用)

SOFA 設計手法
SOFA設計手法の主な特徴
SOFA設計手法には、主に次の3つの特徴があります。
EN 1992-4の適用範囲を超えるアンカー配置への対応
引張荷重、せん断荷重、および引張・せん断の組合せ荷重に対する設計規定を提供します。
EN 1992-4では対応できないアンカー配置についても設計が可能となり、最大99本のアンカー群まで評価できます。
コンクリートエッジ破壊に対するせん断設計の改善
「コンクリートエッジ破壊(Concrete Edge Failure)」に対する設計規定を改良することで、アンカー接合部の性能をより合理的に活用できます。
これにより、EN 1992-4のみでは成立しない設計に対しても解決策を見出せる可能性があります。
EN 1992-4で規定されていない荷重条件やアンカー配置への対応
EN 1992-4では対象外となる荷重ケースやアンカー配置についても設計規定を提供します。
例えば、コンクリート部材のエッジ近傍におけるスタンドオフ取付け(Stand-off Installation)などが対象となります。