グリーンビルディングと貢献できる防火製品
成形済み防火製品とサステナブルな建設向けの利点

グリーンビルディングと貢献できる防火製品
「グリーンビルディング」の定義
グリーンビルディングは、持続可能性を主に導く目的で計画および建設される建築物として定義されます。このコンセプトは、計画段階から始まり、建設、運用、保守、解体を通じて継続し、建物のライフサイクル全体に関連することを意図しています。主なフォーカスポイントは、特にエネルギー、水、材料の分野における資源の効率的な使用になります。グリーンビルディングは、健康と環境への悪影響も減らすべきですが、最後に大事なこととして、そのような建物に住んでいる、または、働いている人々の生活の質は考慮しなければいけません。
グリーンビルディング認証と利点
多くの所有者、デベロッパー、建築家は、特定のグリーンビルディング認証を達成することを求めています。これにより、資産を比較できるだけでなく、改善の可能性を特定し、基準、快適性、排他性レベルに関して建物を分類することができます。グリーンビルディング認証は、建物の価値、認知度、品質を向上させ、また、収益性ランキングを確立するのに役立ち、投資決定に影響を与えます。
LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)グリーンビルディング認証は、世界で最も確立された認証プログラムで、米国グリーンビルディング協会によって開発されました。LEEDは持続可能な建設の評価システムであり、さまざまな品質ステップ(シルバー、ゴールド、プラチナ)で構成されています。これらのステップには、実行して、評価される基準の明確な構造があります。
よく知られている他の認証プログラムには、英国の BREEAMまたはドイツのDGNBがあります。
異なるグリーンビルディングの持続可能性評価 と 認証プログラム LEED、BREEAM、DGNB1)
グリーンビルディングとファイヤーストップ
LEEDの下で製品単体の認証を受けることはできますか? いいえ。LEEDはグリーンビルディングプロジェクトに適用され、完全な建築プロジェクトのみがLEEDクレジットを取得し、認証を受けることができます。個々の製品は、認証システムの下でポイントに貢献することができ、これらの基準は性能ベースになります。これらの要求事項を達成する際に、LEEDの実務者は、使用したい属性を有する製品を特定します。ただし、一部の基準では、申請を成功させるために特定の製品データが必要になります。
ヒルティの製品の使用で、お客様の建築プロジェクトで貢献可能なLEEDポイントを獲得する可能性を高めることができます。
特定のLEEDカテゴリ “Building reuse: maintain existing walls, floors, and roof” で製品がどのように貢献できるかの具体的な例をここで示します。建物や建物材料の再使用により環境への影響が軽減されます。床や壁などの建物の構造を再利用できるだけでなく、パイプやケーブルも再利用でき、さらに、パイプやケーブル貫通部周囲の材料も再利用できます。ここで問題は、これらの貫通部は再構築する必要があるのか、それとも再使用できるのか、つまり、貫通部の措置方法を変更せずにケーブルを変更、または、取り外すことができるかどうかです。
ヒルティのいくつかの製品は、再利用できるよう設計されており、一部のケーブル貫通部は取り換えなくても、新しいケーブルを通すことができます。既存のケーブルも取り外すことができ、最小限の労力で最終的な穴を閉じることができます。詳しく見てみると、ヒルティCFS-SL GA スピードスリーブでは、再施工時および再通線時に廃棄物やダストが発生せず、材料の廃棄物もありません。
ヒルティ ファイアストップ スピードスリーブによる容易な再通線
もう1つの例は、“low-emitting materials” の基準で、施工者および居住者の快適性および健康に影響する臭気、刺激性および/または有害な室内空気汚染物質の量を減らすように設計します。自宅やオフィスで気分を良くすることは、単に美しい空間を持つことだけの問題ではありません。設計が不十分な屋内環境では、あなたを病気にする可能性が潜んでいます。建物がグリーンであるということは、材料や建設の環境への影響だけでなく、居住者の身体的および精神的な健康を考慮していることを意味します。最小限レベルの揮発性有機化合物(VOC)と騒音は、建物の居住者に最大限の快適さを提供する重要な要素で、すべてのヒルティ防火製品はVOC認証として提供しています。多くの革新的な防火製品は、塗布する製品よりも人間の健康に害を及ぼしません。
最後に、特定の防火製品について、ヒルティは、お客様がグリーンビルディングの要求事項を達成するのを支援するため、以下の重要な文書を提供しています。
レイドル・トゥ・クレイドル認証
健康製品宣言
ライフサイクルアセスメント
環境製品宣言
健康、安全、環境面についての情報
まとめ
ヒルティは、グリーンビルディングに関するお客様のニーズを認識しており、グリーンビルディングの性能基準を最も価値のある製品に積極的に組み込んで、グリーンビルディング基準の達成を支援しています。したがって、ヒルティの幅広い製品は、LEEDやその他のグリーンビルディング基準のクレジット達成に有用で便利な支援を提供する、追加の統合サービスを提供しています。
1) LEED, © 2021 U.S. Green Building Council BREEAM, © Copyright Building Research Establishment Ltd 2021 DGNB, © 2021 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.
お問合せ:
スピードスリーブ について
その他、ファイヤーストップ製品について