- ホーム
- 業務支援・サービス
- デザインセンター
- アンカーシステム
- コンクリートアンカー
- トレーサブルファスナー

コンクリートアンカー施工における品質確認
固有のIDによりすべてのアンカーをトレーサブルに
従来、文書化は多くの事務作業を意味していました。まるですべてのコンクリートアンカー、ネジ、ボルトを手作業で施工するかのような文書化作業。このマニュアルで非効率なプロセスに辟易していたら、Hiltiはより高速な代替手段にあプグレードするお手伝いができます。すべてのファスナーに印刷された固有のIDを使用すると、スマートフォンで写真を撮るだけで、設計の適合性を確認することができます。Hiltiのトレースファスト技術は信頼性の高い識別を提供します。すべてのファスナーに付いている固有なIDは、ファスナーをその起源に遡ってトレーサブルにします。それは製品番号、バッチ番号、シリアル番号を含んでいます。

アンカー施工の識別と文書化が簡単になりました

全てのファスナーをトレーサブルに
データマトリクスコード(DMC)によりすべてのファスナーが一意に識別できトレーサブルになります。DMCは、使用方法、認証、技術データなどすべての関連情報を含む固有なIDを公開します。25桁のIDにはバッチ番号と製品番号も含まれているため、ファスナーの製造元まで遡って追跡することができます。 DMCのIDをスマートフォンでスキャンしてみてください。

何が施工されたかを識別
指定されたファスナーが取り付けられているかどうかを確認できていますか?ヒルティ・コネクトアプリを使用して、正しいファスナーが取り付けられているかどうかを確認してください。ファスナーを迅速に識別できるこの機能により、施工品質を文書化したり、特定の情報にアクセスしたり、または単に施工を確認するための効率的な方法を提供します。

標準化されたドキュメント
プロジェクトの文書化はますます重要になりますが、標準的なプロセスがないため、時間と複雑さが伴います。トレーサブルファスナーは、マニュアル作業で行われていた文書化プロセスのデジタル化を可能にします。(近日中にアプリをリリースします)
HDAおよびHSL4重量アンカーでご利用いただけます
疲労、耐火、原子力用途向けに国際的な認証を得た重量アンカー- 優れた性能と信頼性をもつよう設計されています。アンカーに記載されているコードにより、全ての関連情報にアクセスすることが出来ま: IFU、マニュアル、技術データ、認証。ヒルティ・コネクトでコードをスキャンするだけです。